This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40305:TPS40305DRCR 启动电容器

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567627/tps40305-tps40305drcr-boot-capacitor

器件型号:TPS40305

您好!
我想就 TPS40305DRCR 启动电容器(在 BOOT 和 SW 引脚之间组装)上的组装问题进行咨询。
错误地将组装的电容值设为1uF (而不是数据表中建议的100nF)。
DC2DC 正常工作、但我想知道这里是否有任何问题?
提前感谢!
艾雷兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erez、

    使用"大"自举电容器的唯一风险是、在启动时、大电流流入自举二极管、并有将其烧断的风险...
    在这种特定情况下、您应该是可以的、因为电压 VBP 由内部 LDO 生成、而不是直接来自 VIN。。。
    唯一可见的效果应该是启动时间的延长...

    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vincenzo!