This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFC + DC-DC 解决方案建议

Guru**** 2366750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, LM3463
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589847/pfc-dc-dc-solution-recommendation

主题中讨论的其他器件:UCC29950LM3463

大家好、团队、

我正在寻找 针对以下规格的解决方案建议:

输入电压:85 - 305 VAC
输出电压:56 VDC/120W
注意事项:低成本、空间(尺寸类似于 或小于 PMP4334)、EMI 性能

PMP4334参考设计似乎非常适合、但我想知道是否有任何推荐的解决方案是集成 PFC +直流/直流组合(由于空间和成本限制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    PMP4334是一款6通道 LED 驱动器、因此该拓扑和输出数量没有组合。 我们有 UCC29950等组合控制器、但它们将会超出您的100W 功率级别、如果6个输出通道很重要、则需要添加类似 LM3463的器件。 根据我对您问题的假设、我没有推荐的组合。  您是否从 PMP4334设计中的内容中打开了整体架构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    6个输出通道对于这个应用并不重要,我们只是在寻找一个输出56 VDC/120W --正如我在之前所说的那样,一个组合解决方案,如 UCC29950,也许更具成本效益,并且还能节省电路板的实际状态。

    鉴于不需要6个输出通道、您建议使用哪种解决方案?
    您建议对 PMP4334进行哪些更改以符合规格(使6通道输出超出公式)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    根据您的规格、您可以采用该设计并将 PFC 50V 输出用于56V 输出。  您可能需要修改一些反馈电阻器(请参阅下面蓝色圆圈内的内容)、以便从50V 升至56V、但原理图显示 Vout 为57.5V、因此可能没关系。  对于6通道电流驱动器、您可以移除所有电路。  只需将 PFC 用作交流/直流转换器。

    如果我们需要更高的功率或隔离、通常需要2级(PFC 和直流/直流)。  由于这是相对较低的功耗且 PFC 采用隔离型反激式拓扑、因此您可以在该单级获得所需的一切。

    要获得高达120W 的110W 额定值、您应考虑客户所需的利润。  如果它们具有较小的裕度、则可能需要更换动力传动系统中的某些部件(FET 和二极管的额定电流、更高的输出电容以减少纹波...)。

    Sam Jaffe