This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:LM46002的 PMP9379应用问题

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569080/lm46002-pmp9379-by-lm46002-application-question

器件型号:LM46002
主题中讨论的其他器件:PMP9379

您好、先生、

目前、我们对 TI 正/负电源轨参考设计 PMP9379感兴趣、因为 PMP9379使用外部电路来确保+/-15V 输出相互跟踪、即高于和低于0V 的输出电压受到良好控制和精确平衡。

您能帮我们解释一下外部电路工作原理吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen、

    该外部电路用于确保+/-15V 输出相互跟踪。
    假设负电压差和正电压差为 ΔV Ω、则 HalfVolts 将为 ΔV Ω/2、然后 OpAmpOut1将为 ΔV Ω、因此 U1的反馈电压增大、U1的正 Vo 将减小。 同样、非零 HalfVolts ΔV /2也将同时触发 U3的反馈。 最后、正输出和负输出相互跟踪、并通过此动态反馈过程实现精确平衡。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、
    感谢您的清晰解释。
    如果我们使用逆变器降压来设计负输出、需要担心哪些器件会影响输出限制?