This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:bq24072T 和 bq24072有关输出电压的问题(REG)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24072T, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567808/bq24072t-bq24072t-and-bq24072-question-about-the-vout-reg

器件型号:BQ24072T
主题中讨论的其他部件:bq24072BQ24040

您好!

观察 bq24072T 或 bq24072、可以看到输出电压 调节为 VBAT+225mV。 问题是我有一个只能在2.8V 至4.3V 之间安全使用的微芯片。  

我有两种类型的电池(3300mAH 3.6V、浮点电压为4.2V、2600mAH 3.7V、浮点电压为4.2V)。

我的问题是、如果我的电池正在充电并达到4.2V 的满电压、但稳压的输出电压 (reg )为4.2V + 225mV (4.425V)。

我是否正确地说 、当电池处于满容量时、Vout 将达到4.425V? 还是峰值 Vout 会更小?

希望大家能尽快收看。

此致

Mohammed Al-Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、因为 OUT 引脚上的 bq24072T 或72电压将高达4.425V (4.2V + 0.225V)。 如果您的微芯片上的最大电压为4.3V、这将不起作用。
    需要考虑的一些选项:
    1) 添加一个与微芯片串联的二极管、以降低 OUT 的电压。 调节可能不够好。
    2) 添加 LDO 以降低微芯片的电压。 这将提供更好的调节。
    3) 将微芯片直接连接到电池。 在关断期间、可能需要使用开关电路来断开负载。
    4) 如果负载直接连接到电池、请查看 bq24040、它旨在支持此配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您、我使用 BAT54CW 实现了一个双二极管(两个输入一个输出)、板上具有 VOUT 和3.3V 降压/升压、如果 VOUT 由于 BAT54CW 的压降而变得过低、则可以使 MCU 保持工作状态。