This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:伺服负载导致电流限制

Guru**** 2588765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585850/tps40170-servo-load-cause-to-current-limit

器件型号:

我将 tps40170连接到伺服,在它运行了大约10分钟之后,Vout 变为0v。

当我断开并再次连接时、它开始创建 Ok。

我使用他的 Hitec 和 Put 焊盘来防止反电动势。

当伺服旋转得非常快时、VIN 电压会更高、这取决于速度旋转伺服。

在 Vout=0v 中,tps40170的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号: TPS40170

    我将 tps40170连接 到伺服,在它运行了大约10分钟之后,Vout 变为0v。

    当我断开并再次连接时、它开始创建 Ok。

    我使用他的 Hitec 和 Put 焊盘来防止反电动势。

    当伺服旋转得非常快时、VIN 电压会更高、这取决于速度旋转伺服。

    在  Vout=0v 中,tps40170的原因是什么?

    Ilan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难说、建议您重新生成关断状态并监控电感器电流以及 V switch 和 Boot 处的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设当我从电池施加50V 电压时,通过开/关按钮启用 tps40170。
    tps40170无法通电的原因是什么?tps40170的正确加电条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电池处于输入端、则只需确保您超出 UVLO 和使能端的电压阈值。 此外、假设在启动前输出端为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    您是否认为从输出到输入的正尖峰电压会导致 tps40170关闭?如果是,PLS 说明?我可以做什么来使 tps40170 再次被尖峰关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认是否有一个与负载输出串联的二极管?

    谢谢。