This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:未正确设置以 mWh 表示的 FCC

Guru**** 2465180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570577/bq78350-r1-fcc-in-mwh-is-not-set-correctly

器件型号:BQ78350-R1

您好!

我们的 FullChargeCapacity 存在问题。  

我们将按如下方式设置系统:  

1) 1)通过 TI 网页对默认 srec 进行编程

2) 2)导入随附的.gg.csv 文件

3) 3)将 Chemistry 设置为2012

4) 4)重置系统(断开与电池的连接、再次上电)

问题是 FullChargeCapacity。 如果以 mAh 为单位查询该值、则会将其正确设置为"DesignCapacity"。 但是、如果在 CWH 中排队、则该值不正确。 例如、我们得到的是140Wh、而不是180Wh。 我们从一开始就用不同的设置尝试过这种方法。 它从未设置为正确的值。 它似乎是随机的。

我们有什么问题?

谢谢、

Simon