This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530EVM:"程序所选化学成分"生成错误代码= 3

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570247/bq27530evm-program-selected-chemistry-produces-error-code-3

器件型号:BQ27530EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我正在运行 bqStudio v 1.3.59 (我在下载表中尝试过较旧版本)、我转到编程新化学物质(Panasonic NCR18650B)、在列表中选择它、点击编程、然后看到"Error = 3"消息。

我正在与 EVM 通信、可以读取寄存器等、但无法加载化学成分。

出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    我在 bqstudio 中看到有两种化学 ID 可供选择、所以您尝试这两种方法、他们都给出了此错误消息?
    谢谢。

    此致、
    Sammi Shang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:
    感谢您的回答!
    是的、两种化学选择;2012和2017、失败时出现相同错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    您可以首先检查您的监测计是否处于解封模式或密封模式;然后在 www.ti.com 中搜索 bqStudio 并下载化学更新程序。 更新您的化学成分文件并重新编程。 请尝试并查看这是否可以解决您的问题。
    谢谢。

    此致、
    Sammi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是未密封的。 如果我再次按 unseal、则返回:USEAL、CMD:36720414、结果:N/A、读取 ADDR:N/A
    如果我选中 Chem_ID、则返回:结果:0x2012、读取地址:0x00。
    但是寄存器永远不会改变、满充电容量:1480 MAHR、不正确。
    如 SLUUA09B 中所述进行连接:90mA 负载@ SYS、5V、@ J1、电流为78mA、D1关闭。 TP-9 = 2.51v、TP20 = 3.62v、电池消耗电流为15uA。
    我已经使用 ChemUpdate545搜索并更新了化学成分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜我错了、在"命令"中、在"安全"中、我必须解封和解封。
    现在、我可以对器件进行 R/W 设置:控制状态返回:0x0294。
    现在、当我转到 Chemistry 时、它说我已经对选定的化学成分进行了编程、如果我转到 CMDS、然后点击:Chem_ID、它返回了正确的化学成分:2012。
    但是、所有数据存储器值都不会改变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    您可以读取/写入数据存储器吗? 请检查数据存储器中的化学 ID 是否已更改(数据存储器--OCV 表)。 另请查看您是否可以修改数据存储器中的设计容量、锥形电流等。 如果无法写入数据存储器、bqstudio 左侧可能会显示一条警告命令。

    此致、
    Sammi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:
    我可以对数据存储器进行 R/W 更改、我将锥形电流从77更改为75、如果我执行"读取全部"、则值会发生更改、但在左下角、会出现红色错误、显示"读取写入的数据失败比较:RA 表、 Ra0 Table Ra Status"、在 OCV 表中、在 OCV 表中、 Chem ID 将发生变化、当我对所选化学成分进行编程并返回"Error 3"时、它将更改 OCV 表中的 CHEN ID、但配置中未进行任何更改、以反映我选择的3400mAh 电池、并且充电器永远不会开始充电。
    一件有趣的事情是、在仪表板中、bq27530G1图标进入和退出睡眠(zzzzz)。 如果我知道要在配置表中放置什么、我想我可以让充电器正常工作、但我不知道如何将 chemdat.txt 中的数据交叉到配置数据。

    感谢您的帮助!