This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电阻温度补偿优化器

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589506/resistance-temperature-compensation-optimizer

大家好

 当进行电阻温度补偿时、需要放电。 以系统典型的高速率对电池放电。 在这里、我想确认放电率是否为0.2C。  

还是可以使用可能的最大持续放电电流、如1C?

此致  

陈锦芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于典型的高负载、我建议在 C/4至 C/2之间的任何位置。

    希望这对您有所帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nabil
    您想解释一下使用1C 或 C/2时的区别吗?
    此致
    陈锦芳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    例如、如果您的电池额定电流为1600mA、并且您希望以1C 放电、这意味着您希望从中放电1600mA。

    如果您希望在 C/2放电、这意味着它将以1600/2=800mA 的电流放电。  

    希望这对您有所帮助、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nabil

    很抱歉让你迷惑。 我想知道施加不同负载时温度补偿的不同影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J.C Chen:  

    我们更关心器件温度补偿(不仅仅是电池)、因为它们之间会发生热交换。 例如、您的器件可能处于室温下、但由于持续的典型使用、器件可能会通过热交换将此热量散发到电池中、从而导致监测不准确。  

    因此、您必须施加的负载电流应该是器件的典型电流消耗、例如、手机在持续使用或典型高使用情况下的平均流耗可能为100mA、或者电机的电流消耗典型值为1A。 施加的负载应是正常使用条件下的典型值;不会过高、也不会过低、就像器件处于关断或待机状态一样。  

    如果您尚未构建或准备好器件、则只需使用"热箱"即可、以下 PDF www.ti.com/.../sluubd0.pdf 中对此进行了详细说明

    我希望这对您有所帮助、