This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:在-20°C 的温度下放电

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570381/bq34z100-discharge-at--20-c

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:GPCRB

e2e.ti.com/.../charlie-dsg-225w-dsgminus20C.xlsxe2e.ti.com/.../charlie-dsg-225w-20c.xlsxHi、

我们要求在-20°C 的温度下对我们的锂电池放电 请参见随附的。

20°C 时的 DSG 数据是完美的、但在-20°C 时启动 DSG 会导致电量监测计无法使用。

是否有解决问题的建议?

非常感谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、
    您是否为器件运行了 GPCRB 工具以优化 RB 表以实现低温运行? 大多数 ChemID 在0°C 的最低温度下执行、因此需要 Rb 变弱以提高较低温度下的性能。 您可以在 TI 网站上搜索 GPCRB 以查找工具和输入要求。
    Tom