This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:是否可以在未连接适配器的情况下激活升压?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589717/bq25895-can-boost-activated-without-adapter-connected

器件型号:BQ25895

 你(们)好,先生  

根据数据表(由电池供电的8.2.5升压模式运行)

 

升压模式运行需要 VBUS (插入适配器)。

在移动电源应用中、如果未连接适配器、是否无法为便携式设备充电? 这有什么意义吗? 或者这只是我的误解

感谢您的评论!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    只有当 VBUS 上的外部电压低于 V (BAT)+睡眠阈值、以及8.2.5中列出的其他条件时、升压操作才会发生、并且 PMID 引脚上的输出为输出。 如果 VBUS 上没有适配器、就会发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff

    感谢您的评论!


    1.如果没有适配器插件,哪个电源可以为 VBUS 供电?
    2.根据功能方框图

    无论以何种升压或降压模式运行、REGN LDO 都必须右前角激活?

    VBUS 是降压模式下 REGN LDO 的输入,但 VBUS 仍然是升压模式下 REGN LDO 的输入(此时 VBUS 不是高压轨(VBUS 低于 VBAT +睡眠阈值))?


    在升压模式下、VBUS 能否使 REGN LDO 保持稳定?


    我是否应该错过数据表中的内容?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、

    REGN 由 PMID 供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff


    感谢您的回复!

    实际上,我不明白 REGN 为何由 PMID 供电。
    我阅读 EVM 用户指南并找到“升压模式验证”部分
    如前所述、首先关闭并断开电源@ VBUS (相当于未插入适配器)

    我可能会通过 EVM 实现系统行为
    EVM 是否可以在没有 I2C 主机的情况下独立工作? 可能存在软件安装问题


    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、

    是的、EVM 在具有默认值的独立模式下工作。