This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 电源查询

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570473/tps23753a-tps23753a-power-supply-query

器件型号:TPS23753A

大家好、

在我们的应用中、我们使用 Vdd=48V、电阻器到 DEN=24.9K、并  使用适配器优先级信号 来启用和禁用通过光耦合器提供的 POE。  什么是集电极电流(IC)应关闭 POE 接口。

根据数据表 DEN 要求为3V 至5V 以禁用 POE 接口、在 VDD 下禁用 DEN 的电流是多少

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GD、

    我们通过电子邮件接收到您的原理图、现在让我们离线讨论。 谢谢。

    此致、

    一分钱