This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我正在寻找多相电流模式 PWM 控制器。 需要三相:

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, UCC28221, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570040/i-am-looking-for-a-multiphase-current-mode-pwm-controller-3-phase-is-desired

主题中讨论的其他器件:LM5122UCC28221UCC27714

我正在寻找多相电流模式 PWM 控制器。  需要三相:

输入范围:40V 至100V

输出:120V@3.3KW

有人知道这样的控制器吗?

LM5122已接近、但其输出电压不足。

一个问题是、如果我使用外部栅极驱动器来避免自举高侧驱动器、我可以使用 LM5122吗?

谢谢

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM5122 能够使用外部驱动 器在 FPWM 模式下处理120V 输出、但我尚未在工作台上尝试过配置。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以考虑使用 UCC28221双路交错 PWM 控制器。

    它具有110V 内部启动 JFET。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam、我通过电子邮件向我们的参考设计团队发送了一份使用的设计
    输入电压为120V 的 LM5122以及推荐的外部栅极驱动器 UCC27714。