This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:基准电阻值。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590331/tps2373-4evm-758-reference-resistor-value

器件型号:TPS2373-4EVM-758
大家好、我现在正在评估该器件、 我想知道为什么参考电阻器被指定为49k9?  从数据表 中可以看出、电阻器将连接到运算放大器的-输入端、 而+侧为  
连接到内部1.5V。     

如果我使用的是大致相同的(比如51k),那么会产生什么影响。

  )  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    电压基准需要一些小负载来保持适当的稳压、因此建议使用48.9k-50.9k、如第6.3节所述。 在数据表建议的工作条件之外运行可能不会产生 PD 控制器的正常功能。

    此致、
    达尔文