This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:使用不带充电器和放大器的运输模式;使用 OTG 引脚

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590145/bq24297-use-of-shipping-mode-without-chargers-use-of-otg-pin

器件型号:BQ24297

您好!

我对 BQ24297有几个问题:

1) 1)数据表中的表2表示连接 USB 主机时、OTG 用于在100mA 和500mA 之间进行选择、 但 OTG 引脚是否仅用于 USB On-The-Go 模式? 由于我不需要此模式、我可以忽略该引脚并将其连接到 VDD 或 GND 吗?

2) 2)我发现运输模式是一项非常有趣的功能、但我不清楚当电池是系统中唯一的电源时是否可以使用它。 我想使用可用的开/关按钮进入并退出运输模式、但第9.3.1.2.2节中的数据表指出"系统电压为零"。 这是否意味着在没有外部电源的情况下无法"唤醒"系统?

提前感谢。


此致、

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    关于问题1、bq24297包括针对 USB 主机的 D+/D-检测。 当适配器插入时、OTG 引脚会在 USB 检测中发挥作用。 如果297检测到 SDP 主机、为了区分 SPD100或 SDP500、则使用 OTG 引脚的状态、其中 OTG=LOW 对应于100mA 的输入电流限制、OTG=HIGH 对应于500mA 的输入电流限制。 请注意、这是为了设置适配器插件的输入电流限制。 插入适配器后、主机可通过 I2C 修改输入电流限制。

    如果您不打算在应用中使用 OTG、则可以根据您希望何时连接 USB 主机以及是否连接 USB 主机的输入电流限制、将引脚的状态固定为高电平或低电平。

    关于问题2、运输模式用于在离开装配线之前将器件置于低功耗状态。 通常、在正常运行期间、它不会用作系统的 AS 开/关按钮。 启用运输模式后、BAT 和 SYS 之间的内部 BATFET 会关闭、从而防止电池充电和放电;这就是 SYS 将为0V 的原因、唯一的方法是插入适配器。

    如果您需要在运行期间将器件置于低功耗状态、主机可以将器件置于 HIZ 中。