This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1与 BQ76940

Guru**** 2583815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570494/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1-vs-bq76940

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76940

您好!

请有人向我解释 BQ76PL455A-Q1和 BQ76940之间的区别吗?   BQ76PL455A-Q1的功耗要高得多、但从这两个元件的角度来看、它们似乎都具有相同的功能。

我正在查看这两个用于14芯锂电池组的组件。 我想使用 Q1组件、因为我正在为生产车辆寻找一个接近零的缺陷器件。

非常感谢您的帮助!

Dillon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillon、

    bq76PL455A-Q1和 bq76940是内部完全不同的器件、专为不同市场而设计。 bq76940专为非汽车应用而设计、而 bq76PL455A-Q1专为汽车市场而设计、具有其他特性。

    bq76PL455A-Q1具有额外的可靠性、特性和诊断功能、可实现终端产品的功能安全合规性。 该器件还设计用于为非常大的封装堆叠多达16个高集成电路。

    此致、

    斯蒂芬