This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217C 上电问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569416/tps65217-tps65217c-power-up-issue

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3358

我们在采用 TPS65217C 为 AM3358处理器上电的电路板设计中遇到上电故障。(基于 BeagleBone 的设计)

该板 先前已通电、没有问题、我们能够引导 AM335x 处理器并从闪存运行我们的应用。

使用示波器、我们捕获了在 TPS65217C 上电时的 LDO 输入电压和 LDO1输出

示波器通道1:在 LDO 和 DCDC 输入电压源(系统中为+3.3V)上触发。 上升时间~ 1ms

示波器通道2:监控 LDO1输出、并注意到它 直到50ms 才尝试开启、在50ms 时、它 会开启 到.07V (而不是1.8V)大约5ms、然后关闭。

连接:

除了 数据表中注意到的1个条件外、与 TPS65217C 的连接遵循 TI SLVU5511中显示的建议连接、用于将 TPS65217C 连接到 AM335X 处理器。  

DCDC 转换器和 LDO 输入不由 SYS 引脚供电 -而是由外部+3.3V 电源供电。

还应注意到这一点

1.电池和 USB 输入未使用且未连接

交流输入端连接了+5V 电压。 SYS1、2输出引脚未连接。

虽然数据表规定 DCDC 输入必须连接到 SYS 引脚、但并未对 LDO 输入做出相应规定。

您认为什么会导致 LDO1输出在尝试 开启之前延迟50ms ?  在本设计中、它仅为 AM3358提供 VDDDS_RTC 和 VDDS 电源。

请记住、它最初是在工作的。

谢谢、

Frank Kimpel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您发帖! 我们目前正在对此进行研究。 您是否粘贴了示波器截图?  如果是这样、 示波器截图似乎没有将其发布到帖子中。 您是否可以使用 "插入函数"尝试重新连接示波器屏幕截图(请参阅下面的内容)? 如果有任何问题、请告诉我。谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul
    自从上一篇文章以来、我发现了以下内容:

    进入 AM3358处理器 VDDS 引脚的 LDO1输出端的接地电阻为2欧姆。 LDO1输出不会转到其他任何位置。

    流入 AM3358处理器 VDD_CORE 的 VDCDC3输出端的接地电阻为1.4欧姆

    从 LDO1输出网中移除了所有电容器并保持短路。

    导致 AM3358处理器损坏。 不确定是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    感谢后续行动! 希望这是根本原因。 请告诉我、我们是否可以为您提供任何其他帮助。

    祝您周末愉快、调试愉快、

    Paul Kundmueller