This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:-G1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590129/bq34z100--g1

器件型号:BQ34Z100

你好、

        我有一个使用 BQ34Z100测量单节电池的设计。

               问题1:电池没有"PACK-引脚"、我不知道如何连接引脚"SRN"和"SRP"。

               Problem2:引脚"VEN"状态始终为高电平、这是可以的?如果不是、我会做什么?并且 PCB 没有足够的空间来容纳另一个按钮、如 BQ34Z100g1数据表 PAG 中的示例

               谢谢

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好!  
    • 您使用的是什么电池? 如果您使用的是锂离子电池、则可以选择专用于单节电池的电量监测计。
    • www.ti.com/.../getliterature.tsp
    • 这是 bq34z100 EVM 的链接。 您可以在用户指南中看到如何连接 SRP 和 SRN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry

       红色圆圈表示问题。

       图片来自 BQ34Z100数据表第31页。 LiBattery (单节电池)没有引脚"PACK-"。 我不知道该怎么做。

       为了节省能源和有限的 PCB 空间、我希望芯片在不使用时显示为"睡眠"。芯片与 MCU (内核:ARM M3)通信。我无法使用按钮作为图片。我是否可以使用其他方法?

       我是一名初级、需要您的详细回答。

       谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 对于电池、您可以将电池的正极和负极连接到 EVM 上的 BAT+和 BAT-、PACK-引脚用于连接充电器或负载。
    • 如果要进入睡眠模式,则需要启用 Pack Configuration [SLEEP]=1),并确保平均电流()低于数据存储器中的可编程睡眠电流。 当 两者同时发生时、器件将自动进入睡眠模式