This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:VBOOST 设置

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570290/lp8556-vboost-setting

器件型号:LP8556

在自适应升压模式下配置 VBOOST 值时、该值是否包含任何余量? 例如、如果我将 VBOOST 设置为30V、这是否表示 LED 上的初始电压、以便相对于 GND 的实际升压电压 将为30V + LED 余量?  

此外、为什么要有两个寄存器来设置 LED 余量设置: DRIVER_FLOAD_FUART_FERT_FLOAD_OFFSET? 很明显、阈值是基于这些设置的总和、但使用哪些设置来实现特定值是否重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBOOST 是初始升压电压、这意味着实际电压输出不包括余量电压。

    升压斜升后、升压电压最高可达30V、直至 LED 驱动器打开、然后升压电压调整为 LED 电压+余量电压。

    对于余量控制选项、两个寄存器选项都将产生最终的低比较器值、并且任一个都可用于调节余量电压。 正如我所记得的、最初添加了 driver_headroom 以提供更多的空间控制灵活性、但实际上不需要使用它。

    LP8556的每个 EPROM 版本仅使用 driver_headroom 最小设置的 header_offset 控制。

    希望这对您有所帮助、