This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24650:SLUA565应用手册-充电电流问题

Guru**** 2468310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589153/bq24650-slua565-application-note---issue-with-charge-current

器件型号:BQ24650

大家好、

我已经根据 SLUA565应用手册为 LiFePO4电池构建了一个电池充电器。 该电路与我之前删除的 D12和 R6完全相同、根据数据表中的规定、L1和 C1+C8的充电电流为5A。 我的问题是、在充电期间、我注意到充电电流被调节至大约3.8A。 经过一些调试后、我意识到问题来自 PV 电源轨中的开关噪声。 这个噪声被 MPPT 输入引脚"发出"、使得 bq24650认为太阳能电压低于18V、从而以较低的电流进行调节。 移除电容器 C17可以解决该问题。  该电容器显示在 SLUA565应用手册中、但不显示在数据表中。

我的问题是、C17的用途是什么? 是否确实需要它才能实现正确的功能? (我知道、理想情况下我会尝试限制 PV 电源轨上的噪声、但该解决方案仍需进行后续更新)。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darren

    什么是 D12和 R6? 为什么要删除它?  如何使用电源(20V)? 电流仍然为3.8A? 太阳能电池板的功率可能不够。

    谢谢!

    陈阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alen、

    感谢你的答复。 元件标识符取自 SLUA565应用手册原理图。 D12被移除、因为我们只从电池组获取电源、而让太阳能只用于充电(当太阳能输入小于16V 时、我们将禁用充电器)。 R6 (与 L1和 C1+C8一起)未被移除,但其值已更改,以将充电器设置为5A 充电电流。

    我目前正在使用电源进行测试。 当电源电压大于20V 时、充电电流正确、但电源电压小于20V 时、功率 MOSFET 开关导致的电源轨上的负尖峰会被感应(通过电容器 C17) 使 bq24650 "认为" MPPSET 电压低于1.2V 阈值、从而降低输出电流、尝试在 MPPSET 引脚上保持1.2V 电压。

    我的问题是关于 C17的功能。 将 C17放置在 SLUA565应用手册中的原因是什么(未在 bq24650数据表应用电路中放置任何内容)。 它对电路的功能/稳定性是否至关重要? 能否在不影响电路稳定性的情况下将其移除?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Darren

    C17、仅用于修改输入电压调节环路。 您可以为该值充电或将其删除。

    陈阿伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Alen Chen、

    感谢您的回答。 我的最后一个问题是、为什么应更改输入电压调节环路? 是因为使用 LiFePO4电池吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    变化不一定是、 通常我们不需要电容器。 仅为了保持平衡、重新调整输入电压调节环路的速度和稳定性。

    陈阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Alen Chen、

    感谢您的回答