This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100:BQ24100运行奇怪

Guru**** 2386530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570235/bq24100-bq24100-acting-strange

器件型号:BQ24100

我的 BQ24100充电器有问题、我想提供一些指导。 在正常工作的设备上、充电器会按预期打开、然后充电器会关闭并衰减、直到重新打开时达到再充电阈值。 但在某些装置上、我们看到充电器看起来是持续开启或开启/关闭-开启的。 对电路进行回顾似乎是正确的。 该电路已在现场运行了一段时间。 我唯一能看到的是输出电感器不是理想电感器。  我们使用的是4.7uH 电感器、手册中说它应该更接近10uH。 在表3中、虽然 Fo 的范围为8K-32kHz、但它表示选择电感器以提供16kHz 的 Fo。 我们的电路大约为23khz。 保持16kHz 的频率有多重要、在23kHz 下运行的不稳定程度如何?  电感器的电流能力在规格范围内。

我们在电池充电期间对电池进行其他操作、但它们不应拉太多电流、电池应该能够提供电流、因为如果电池低于3.5V、我们不会使用任何电路。 我可以理解、在 CV 模式下、电路可能会拉得足够的电流来耗尽低于 V再 充电阈值的电池、但电路中的任何功能都不应这样做、这仅在我们生产的10%或更低时发生。 一旦电路停止"振荡"、它似乎恢复正常。 下面是一个向上作用的单元的输出波形。 我开始使用 DMM 进行探测、在我能够排除范围之前、问题就已经解决了。 这似乎是一个共同的主题;一旦我们开始对其进行探测和调试、单元就会自行修复。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您的原理图和示波器截图? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加了 PDF 文件。 感谢您的观看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在示波器上探测电池电流和输入电压?
    是否在 IC 的 BAT 引脚上测量电池电压?
    您在测试期间是否已断开图中显示的所有 LDO 与电池的连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池电压是在 VBAT 网络上测量的、但在该图中、我的偏移是错误的。 高电平应仅为4.2V。 LDO 在测试期间仍处于活动状态。