This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:CTA 价值选择

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590212/ucc28070-cta-value-choice

器件型号:UCC28070

大家好、

频谱图修订版 F 第36页显示

CTA = CTB = 1/(RTA x FS x 3)--(54)

应用手册 SLUA479B 第9页显示

CTA = CTB = 1/(RSA x FS x 3)--(33)

哪一项更适合 CTA 计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表看起来是正确的、应用手册中存在错误。
    感谢您找到此差异。 我将要求更正应用说明

    此致

    John Griffin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Doi-San

    RSA 是计算 CTA 时更好的使用价值。

    电阻 ROA 在 CSA 上设置直流偏移(Voff)-数据表建议使用200mV 作为起始值。 ROA 和 RSA 构成一个简单的分压器、一旦 RSA (电流互感器输出上的电流感应电阻器)被设定、就可以轻松计算出 ROA。

    RTA 和 CTA 为 CSA 信号添加了一个小斜坡。 CTA 的收费率由 RTA 和 ROA 的并联组合给出、并且由于 RTA 比 RSA 大得多、因此并行值由 RSA 主导。 通常、RTA 为2.5k Ω、RSA 为32 Ω、并联组合为31.6 Ω。

    感谢您指出此处的差异。


    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致

    Colin