This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2794:LED_EN 变为低电平后、LED#39以8秒延迟关闭

Guru**** 2465180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2794

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569751/lm2794-led-s-turning-off-with-8-second-delay-from-led_en-going-low

器件型号:LM2794

您好!


我们遇到了 LM2794 LED 驱动器的问题。  在我们构建的几个板(并非所有板)上、我们看到 LED 在 LED_EN 被拉低后不会关闭长达8秒。  我们还看到、这种行为会变得更糟、因为我们设置的亮度控制越高。  我们已交换 U3和 LED、但这未解决问题。  我们正在交换电容器以查看这是否会产生影响。  是否有人有任何好的故障排除想法或以前曾看到过这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我以前没有遇到过这个问题。 您能否检查 LED_EN 信号以确保有足够的驱动器且驱动器干净(在转换期间不会抖动)? 我现在不能想到其他任何东西。

    此致、
    Angelos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelos、 我在 Vin 轨和 LED_EN 轨上进行了一些测量、信号看起来非常干净(<120mV)。  

    我们看到的一件事是电容器上的开关频率为~555kHz?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    频率为555kHz 不应成为问题、这完全在规格裕度范围内。 我想不出观察到这种行为的原因、您能否获得一些示波器截图:V (SD)、V (ISET)、V (Dx)和 V (Cfly)? 请尝试在尽可能靠近 LM2794的位置探测这些信号。 另一个电压轨和 SD 引脚之间是否可能存在软短路?

    此致、

    Angelos