This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:具有几乎相同电位的 LM2576-ADJ 反馈和输出引脚

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590356/lm2576-lm2576-adj-feedback-and-output-pins-at-almost-same-potential

器件型号:LM2576

请参考下面的原理图、假设从外部 SMPS 源为28V 直流输入生成15V 直流输出@1A。 但万用表观察到1.3VDC 的恒定输出、而反馈引脚电压观察到1.2VDC。 已使用两 个不同的 LM2576-ADJ 器件进行验证、行为保持不变。 任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的反馈电阻器不正确。 1k 和10k 时、输出电压应为1.3、如您所观察。 R18的计算值为111.9 K。113k 是最接近的 E96标准值。 请尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的原理图在数据表中包含 R2的 R18、而我一直在以另一种方式进行计算、这对我来说是多么愚蠢。 非常感谢您的快速响应!