This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:引发 OCP 故障

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570064/tps549a20-throwing-ocp-faults

器件型号:TPS549A20

您好!

我的客户正在使用 TPS549A20、他们使用18.7k 作为 RTrip、我意识到这是"不-不"(数据表显示我们需要将 RTrip 保持在20k - 68k 之间)。 对于我们的应用、输入电压为12V、输出电压为5V (L = 3.3uH)、并且 OCP 设置为5A。

基本而言、我们看到的是、当我们开始升高电流时、OCP 标志会在5A 之前以 PMBus 方式设置、但电源轨不会关闭。  

这可能是由于 RTrip 值超出推荐范围、还是仅与 OCL 实际踢进而不是仅与故障标志有关?

侧注:我还尝试使用 Fusion Designer 查看他如何在 TPS549A20上设置 PMBus、但我猜它没有离线版本?

请告诉我需要哪些其他信息

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同一客户正在另一个轨道上使用该部件、并看到类似的东西。

    VIN 范围= 5V - 14V
    Vout = 1.2V
    Fsw = 400kHz (对于该电压轨和上面提到的5V 电压轨)
    Iout = 4A (天花板为5A)
    L = 4.7uH
    COUT = 100uF +(2) 47uF

    使用数据表中的公式、我们计算出的 Rtrip 值低于20k、但 Webench 计算出的 Rtrip 值为31.6k。 客户告知 Webench 值、启动失败率为30%。 1.2V 电压轨将上升几毫秒、然后在给定特定负载(无法满载、但在轻载时工作正常)的情况下启动。 当我们将 RTrip 降低到22k 时、启动失败停止。

    这可以归因于什么? 我们应该如何设置 Rtrip (数据表中的等式(4)是我们的主要基准、还是我们应该考虑其他因素)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表的 eq 4 (给定我们的上述参数)可以看出、OCP 的性能如下:
    - RTRIP = 31.6k、OCP = 7.22A - 9.47A (如果 RDS (ON) L 为典型值或最大值、则阻抗打开)
    - RTRIP = 22k、OCP = 5.12A - 6.69A (如果 RDS (ON) L 为典型值或最大值、则阻抗打开)

    因此、无论采用哪种方法、我们都不应该达到电流限制并导致启动失败、但当我们切换至 RTrip = 22k 时、一切都正常。 这是否可以归因于布局问题?