This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:关于启动时的偏置电源

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590291/ucc25600-about-bias-power-supply-at-startup

器件型号:UCC25600

您好!

数据表在第18页的参考电路中、VCC 由辅助绕组供电。
但是、我认为在启动时需要一个单独的偏置电源。 连接到 J5。
我将考虑以下规格。 它与直流/直流转换器搭配使用。
由于它仅在启动时提供电源、我想做一个简单的电路。 非反激式等
是否有办法轻松供电?


规格(直流/直流转换器)

·输入/输出条件(初始设置)
输入:DC 97.2V 至118.8V
输出:直流+ 24V 12.5A

·输入/输出条件(启动后一段特定时间内电压上升)
输入:直流110.7V 至135.3V
输出:直流+ 24V 1A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kaji-San

    最简单的方法是使用 Vin 电阻为 UCC25600上的 VCC 电容器充电。 在电容器上放置一个齐纳二极管、以便 VCC 不超过 IC 的20V 绝对最大额定值。 当您连接 Vin 时、VCC 电容器将充电至 UVLO_ON 阈值、此时控制器将开始开关。 VCC 随后会由于控制器获取的电流增加而开始下降、但辅助绕组随后可以接管并在 VCC 轨降至 UVLO_OFF 阈值以下之前为其供电。 您将需要一个比通常大的 VCC 电容器-可能大约为100uF。 连接到 Vin 的电阻器将始终消耗电流、这意味着轻负载和空载功耗将较高。 在 VCC 为电容器充电所需的时间将会很长、因为您希望最大程度地减小电阻器中的电流- 1或2秒是一个合理的目标。

    这种方法效率低下、空载功耗很高、启动时间很长、如果您不担心这些问题、那么这种方法可以并且确实起作用。 以下是我的意思的草图-

    如果您需要更多信息、请告诉我

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaji-San

    作为后续行动-我的同事 Yamashita-San 建议 PMP5141中的偏置电路可以很好地为您工作、我同意他的意见。

    您可以在 www.ti.com/.../slur403.pdf 上找到它

    此致
    Colin