This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610应用问题

Guru**** 2395265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570417/bq24610-bq24610-application-question

器件型号:BQ24610

您好、先生、

我是否可以知道、当电池连接到充电器时、我们的 BQ24610可以支持热插拔? 我们的竞争对手 LinearTech LTC4006能够做到这一点。

如果您有最佳解决方案、请提供建议并发表意见? 谢谢。

输入电压:19V

电池3S1P

e2e.ti.com/.../4006fa_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen Yung、

    我已经用电子邮件回答了这一问题。 但要在此处添加以便其他人查看:

    我在 EVM 用户指南原理图中圈出的这两个电路控制输入热插拔浪涌电流和电压过冲。 R1、R2和 C2网络是一个滤波器、用于在热插拔时抑制输入电压过冲。 Q1、Q2、C4、R3、R21网络在转换器启动时控制浪涌电流。 我相信数据表中关于浪涌电流的第9.3.8节第二段和关于输入滤波器的第10.2.2.5节也对此进行了说明。

    此致、

    Steven