This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:在 CHARPUMPS 中结合正输入电压加倍和外部频率同步 LT1054。

Guru**** 2395265 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567382/lt1054-combining-positive-input-voltage-doubling-and-external-frequency-synchronization-in-chargepumps-lt1054

器件型号:LT1054

您好!

我使用了 LT1054 DIP 封装(带稳压器的开关电容器电压转换器) IC、使正电压与外部时钟频率加倍。因此、我将第10页的数据表图12 (用于外部时钟)和第17页的图20 (用于获取正电压)中给出的配置组合在一起。 我已完成此设置、但无法使正电压加倍(仍然使 Vout= Vin)。

因此、我想知道这是否是通过外部同步使正电压加倍的正确方法。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布您的实际原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正倍频器和外部频率同步的组合原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对看到一个用手绘制的原理图感到有些惊讶。 您使用什么制作您的印刷电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我已经使用带分立式 components...ca的试验电路板完成了此设置、您可以告诉我上面的原理图有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将转发您的请求。  可能是星期一、他们才会作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthek、

    如果 CIN 工作正常、请首先移除 CIN (在引脚2和4上)。
    如果不是、请拔下连接到引脚7 (悬空引脚7)的电线。 查看自由运行时钟模式是否正常工作。
    然后检查接线并检查引脚2和引脚7上的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我已经尝试移除 PIN2、pin4之间的电容器、但是没有获得 预期的输出。

    如果我移除了引脚7的连接、那么该设置将与数据表中给出的正电压加倍设置相同、然后正常工作。

    但我们希望使用外部时钟获得正输出电压。

    当我们将外部时钟(Vmax=5V)连接到此电路时、时钟的最大振幅立即降至 Vclk=1V 的低电压、即使对于负输出电压原理图和数据表第10页中给出的外部时钟、我们也无法获得预期的倍频器输出。

    LT1054数据表链接:    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    外部时钟的频率是多少?

    C1需要足够低的值、以便引脚7能够在 NPN 重新导通之前触发输出变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的外部时钟频率为50K、1M……
    并使用 c2=6.8pF、c1=6.8pF、100pF、500pF、但未获取输出。
    连接到基极引脚后、施加到 NPN 基极的外部时钟(振幅为5V)会降低到较小的电压(振幅为1V)、这是原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该附件包含 LT1054数据表中第17页的图19、希望知道连接到引脚3、引脚5的两个 Vin 配置正确或错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthek、

    两个 VIN 标记均正确。