This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:当反馈电压从外部上拉至高电平时的奇数行为

Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589274/tps61165-odd-behavior-when-feedback-voltage-pulled-high-externally

器件型号:TPS61165

我在 LED 电流可从外部拉取的应用中使用 TPS61165、这反过来会将电流注入 Rsense 并减小由 TPS61165驱动的电流。  Rsense 为0.1欧姆、但我以20%的电压驱动 DIM、因此 TPS61165希望将 LED 电流设置为400mA。  因此、当400mA (或更多)的外部电流可用时、TPS61165停止开关、所有电流由外部源提供。  

但是、一旦外部电流降低、TPS61165恢复开关之前、VFB 下降到40mV 以下(由于我的 DIM PWM、通常200mV 的20%)后会有大约5ms 的延迟。  这会导致我的 LED 发生脉冲和闪烁-如果 TPS61165在 VFB 降至阈值以下时立即恢复开关、这不会是问题。

可能发生什么事了?  我在数据表中的唯一想法是过压保护或软启动、但两者都不是明显的问题。

这是否也可能与我使用 PWM 信号进行 DIM 相关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    可以观察到两个因素来了解这种行为:FB 电压和输出电压。 由于您怀疑它可能与 OVP 和软启动有关、因此让我们看看当您驱动超过400mA 时、FB 电压和输出电压是多少。

    此致
    Caryss
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关电压绝不会升至9V 以上、这是我的3个 LED 灯串的正向电压。

    当 FB 电压达到大约45mV 时、"延迟"似乎开始(同样、我调节至大约40mV)。  

    我想知道这是否与 FB 电压降低有关、因此我将0.1欧姆 Rsense 替换为0.5欧姆、并将 DIM 引脚上的占空比更改为100%。  这样、VFB 为200mV、当 VFB 达到大约240mV 时、"延迟"开始。  这是一个与0.1欧姆 Rsense 类似的相对过载。  我想也许有一个解释是 TPS61165 "忘记了" VFB 为40mV 而不是200mV、当 VFB 降至目标的50%时、这会触发 OVP。  但是、情况似乎并非如此。

    接下来如何进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我做了更多挖掘、我发现了一些有趣的东西。 COMP 电容器未正确装入1uF 电容器、而不是推荐的220nF 电容器。 我更改为200nF (我手头没有确切值)、"延迟"虽然仍然存在、但现在为1ms、而不是5ms。 就我的整体产品的功能而言、这可能"足够好"、因为它可以在发生这种情况时极大地减少可见闪烁。

    但是,我确实认为,如果能够完全消除这种拖延,那么了解为什么会发生这种拖延,这种情况仍然是令人感兴趣的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    当 LED 由外部源驱动时、Rsense 的电压 VFB 高于 Vref (由 PWM 调光电平设置)、则器件停止开关。

    此致
    Caryss
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是预期行为-当 VFB 被外部源拉至高于 Vref 时、器件将停止开关。  意外情况是、一旦 VFB 降至 Vref 以下、器件恢复开关之前就会出现延迟。  我希望它在一个或两个开关周期(~1uS、1.2MHz 时)内恢复。

    我确实看到最大占空比 Dmax 仅为93%。  该器件可能会进入某种特殊模式、将占空比设置为100%、并且需要一些时间才能恢复开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我很高兴你能发现这一点。
    器件无法进入100%占空比。

    此致
    Caryss