This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:BQ51003温度监测容差

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588352/bq51003-bq51003-temperature-monitoring-tolerance

器件型号:BQ51003

您好!

我想使用 BQ51003的外部温度保护来保护锂离子电池。  

不过、我在数据表中看到以下容差:

-偏置电压:10%

-%冷态3.5%

-% Vhot 5.5%

在我的计算中、为了获得典型的55°C 保护、我发现最大容差为46.4°C < 55.0°C < 66.8°C

微积分通过1%外部电阻和2% NTC 完成。

正确吗? 是否有任何技巧可以降低这些容差?

提前感谢、

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Julien
    偏置电压(V-ts)将为 Vcold / Vhot 和 NTC 分压网络供电。 偏置电压的变化将出现在阈值和采样上、两者将跟踪。 偏置电压变化在大多数情况下会抵消、容差将由 Vcold、Vhot 和 NTC 决定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。

    不过、我认为我们还需要考虑 RTS 容差(10%)。 我还可以消除这种影响吗?

    此致、

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Julien
    是的
    参考数据表的图32、内部电阻器 R2 (RTS)、该值的变化由内部补偿。