This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:响应不正确

Guru**** 2465750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570067/bq76pl536a-q1-not-responding-correctly

器件型号:BQ76PL536A-Q1


我正在尝试测试使用 BQ76pl536A-Q1的电池管理板、但我们遇到了使其正确响应的问题。
我已经验证了基础知识、并将代码缩减为最基本的命令。

使用6S 18650锂电池连接
电路未使用南方或北方、它们各自连接到 BAT+和 BAT-
LDO1 LOD2 LDOA 为4.74V  
REG 50为4.99V
HSEL 将使用 BAT -

我将 MSP430代码移植到 Processing/Arduino、甚至尝试发送原始 SPI 命令、所有响应均为0xFF、只有一个字节得到响应0x7F

这是代码  

这是 主机和 BQ 之间的 SPI 数据

有人有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题和意见。

    1.4.75V LDOD 过低。 它应接近于5V。

    很难从您的图中分辨出来。 您可以放大吗? 我对4.5S 到5S 之间的第一次响应感兴趣。 请查看数据表中的图3。 确保您的波形与此类似。 在整个通信上、SPI enable (/CS)应该为低电平(废弃)、而不像 SDI 和 SDO 那样进行切换。

    HSEL 必须连接到主机器件的 GND。 请仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LDO 压降是否由每个引脚没有一个电容器引起。 我们只使用两个。 我可以向您发送原理图副本(向您发送朋友请求)

    2、目前我没有 SPI 捕获功能。 将在今天稍后的时间跟进。

    3、HSEL 现在连接到 BATT-/ Cell0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色线表示发生 Micro 重置的情况。  
    添加了 csv 和逻辑捕获文件、以防您从 saleae 下载逻辑时打开该文件
    带 capturese2e.ti.com/.../spi-snapshot.zip 的 zip 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要问题似乎是 CS 线路在软件上被反转

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。