This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002C:bq2002C 的新设计

Guru**** 2523470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569897/bq2002c-new-design-for-bq2002c

器件型号:BQ2002C

您好!

我们希望为1.2V NI-MH (1000mAh) AAA 两节串联电池充电。

是否适用于采用 bq2000c 的新设计?

如果不是、哪一个比 bq2002C 更好且具有成本效益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的系统、任何 bq200x 充电器均可用于为2节镍氢电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing Zou、

    感谢我们的宝贵回应。

    我们选择 BQ2002C 作为我们的新设计、它适用于我们的设计。

    TI 不提供 EVM。

    您能否提供一些参考原理图设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面的链接中找到 EVM。

    www.ti.com/.../DV2002L2