This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:使用 BQ24190和标准 Qualcomm 电源适配器实现快速充电

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ25890H, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570122/bq24190-fast-charge-using-bq24190-and-standard-qualcomm-power-adapters

器件型号:BQ24190
主题中讨论的其他器件: BQ25890HBQ25890

我从数据表中了解 到、BQ24190 可通过使用高压适配器提供高达4.5A 的充电电流。

我无法向客户说明的是如何将器件与标准双电压手机充电器一起使用、例如 Qualcomm /采样型号、其中默认输出电压为5V、但经过协商、器件将输出电压升高到9V。

是否有可执行此操作的辅助设备、或者可能有支持该操作的不同控制器?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    bq24190的 D+/D-检测仅涵盖 SDP、DCP/CDP 适配器的检测。 bq25890上添加了 HVDCP (可调电压适配器)检测功能。 bq25890H 允许额外的握手步长与此类适配器协商更高的电压。

    请查看 bq25890器件以及 bq25890H。 后者包括一个可编程 D+/D-驱动器,允许主机模拟各种可用的握手协议。 我们有 一份应用手册 、其中对此进行了更详细的讨论。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。 我们是否有适用于 BQ25890H 或功能相似的器件的 EVM?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    对于 bq25890H 评估、客户可以选择 bq25890 EVM  并将 IC 替换为 bq25890H、因为它们是引脚对引脚兼容的。