This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54428:TPS54428

Guru**** 2465770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570364/tps54428-tps54428

器件型号:TPS54428

您好!

我们在设计中使用 GSM 模块,其电源要求为4V @ 3A。 我们使用 TPS54428为模块提供4伏电压。选择此开关用于 GSM 还是必须选择另一个开关或 LDO 是正确的。

此致

Neelam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54428可连续提供高达4A 的输出电流。 您的输入电压范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电源为12V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 TPS54428从12V 电压生成4A 电流的4V 电压。