This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1上升沿和下降沿的高振铃电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589040/lmr14050-q1-high-ringing-voltage-at-rising-and-falling-edge

主题中讨论的其他器件:LMR14050-Q1LMR14050

您好!

 

我的客户打算在他们的汽车音频系统中使用 LMR14050-Q1 (LMR14050SSQDDARQQQQ1),但他们看到上升沿和下降沿的电压过冲和下冲会对射频造成一些干扰

我已附上材料供您参考。

 

我的问题如下:

-客户原理图中的 Rt 值为84K,因此计算得出的开关频率为308KHz。 这是否会导致 AM 干扰?

此外、输出电容值相当大(3400uF)。 这是否会导致电压过冲/下冲?

-是否有任何方法可以有效地降低振铃电压?

——您能帮您审阅和评论原理图和布局吗?

e2e.ti.com/.../LMR14050_2D00_Q1-Interference-issue.pdf

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我回顾一下电路和布局:

    1、输入旁路设计不好、C601太小、额定电压不够、请将 C601更改为0.22uF/50V 并联4.7uF/50V

    2、缓冲电路 R609是2.2欧姆? C610是5600pF?  请先尝试 R609 4.7欧姆和 C610 1000pF/50V。

    您还可以添加4.7欧姆与 C602串联、以限制开关上升沿偏斜率。  

    更好地更改布局以改善输入旁路和热收缩。

    B R

    陈志安

    andy.chen@ti.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还可以补充、电解电容 C633可能需要位于 L604的另一侧以抑制振铃。 可能需要完全重新完成布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢您的建议。
    您能否进一步详细说明并告诉我如何改进客户的布局?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eng:

    您的电子邮件地址是什么? 我稍后会通过电子邮件向您发送布局建议、因为在此处发送附件并不方便。

    B R
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请原谅我。

    您可以将其发送 至 eng-k@macnica.com 吗?

    感谢您的支持!