This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:在睡眠模式中禁用 IT 电量监测计算法?

Guru**** 2396105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566075/bq20z95-it-gas-gauge-algorithm-disabled-in-sleep-mode

器件型号:BQ20Z95

大家好、

我们注意到、当芯片在启用睡眠模式的情况下使用时、我们的电量监测计无法正确调整 DOD 与电池电压。 电压和电流测量正确、但剩余容量保持稳定(不应如此)。

那么,是否有人可以确认在启用睡眠模式时禁用 IT gg 算法?

提前感谢。

Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、您好!

    电量监测计是否在电池放电时进入睡眠模式? 仅当测量的电流小于睡眠电流设置时、器件才应进入睡眠模式。 如果您有显示此问题的日志文件、我可以查看。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回答。

    我已经进行了一些测量,以向您展示我们观察到的情况。

    我们已将电路板置于非常低的功耗模式,其中 bq20z95 SMB 时钟+数据线已关闭。

    设置操作 Cfg A (在闪存中)的配置位[SLEEP]、以便在移除与芯片通信的电缆后使其进入睡眠模式。

    我们假设它正确进入睡眠模式,因为它执行 CC 偏移校准(我们可以看到它是唯一更改的闪存参数)。

    如数据表中所述、CC 偏移校准仅在进入睡眠模式时完成。

    我们观察到以下情况:

    • 设置 SBS.OperationStatus 的[R_DIS]位。 它不应该这样做、除非它定期退出张弛模式、进入放电模式并返回张弛模式。 [R_DIS]位通常在进入弛豫模式后置位、并在能够完成 DOD 测量(30分钟后)后清零。 我们已经验证、在该低功耗模式下、电流永远不会超过限值(在我们的情况下、电流小于0.2mA)。
    • 剩余容量不会更新。 当我们处于低功耗模式而不是睡眠模式时、通常每5小时观察一次更新。

    您可以在附加的 filee2e.ti.com/.../Bug_5F00_sleepmode.zip 中看到 在不同时间执行的打印屏幕和 GG 配置。 您可以看到在第二个打印屏幕中设置了[R_DIS]位。

    感谢你的帮助、致以最诚挚的问候。

    Antoine