This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:静态电流?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589883/tps61070-quiescent-current

器件型号:TPS61070

输出端无负载。 认为这必须将芯片设置 为 其静态状态。  当将 DMM 与电池连接的正极侧串联时、测量结果为~350uA。 我应该读出低于50uA 的值。您如何建议测量静态电流? 使用 Wurth 744031004电感器、1兆欧姆、180k、10uF 0603陶瓷电容器进行输入和输出。 输出电压为3.3VDC 、因此看起来不错。 担心如果我获得的静态电流高于记录的静态电流、可能会出现问题。

感谢您的帮助、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在空载条件下、该器件在 PFM 模式下运行。 开关频率非常低。 因此测量值可能不正确。 以下是测量输入电流的应用手册"www.ti.com/.../slva828.pdf"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这太棒了! 非常感谢。 正是我所需要的 Alex