This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:锂聚合物4S 充电器/平衡器 IC 选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590176/bq24773-lipo-4s-charger-balancer-ic-selection

器件型号:BQ24773

您好!

在我们的系统中、我们使用的是4S LiPo。 我需要将锂聚合物充电器/平衡器集成到系统中。
我对没有集成电路来组合充电器/平衡器是否正确?

规格:

  • 外部电源电压可调节为0-30V
  • 锂聚合物4S -> 14、8V
  • 系统应能够在连接外部电源/电池充电时运行。
  • 最小充电电流为1A
  • SMBUS/I2C 接口有用。

我选择了器件选择器、但我不想进行重新设计、因为我选择了错误的器件、因此我对您的意见非常感兴趣。

此致
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们的所有电池充电器都不包含电池平衡功能。 您将需要一个监测计来实现此目的。
    对于您的所有其他要求、bq24773是一个很好的选择、除了输入功率范围。

    显然、当 VIN=0时、IC 将无法为电池充电。 当输入电压高于26V 时、过压保护将启动并暂停充电。
    如果这是您的意思、则器件的绝对输入电压最大额定值为30V。