This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750EVM-546:TPS24750EVM Rsense 尺寸标注和闭锁功能

Guru**** 2636235 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569886/tps24750evm-546-tps24750evm-rsense-dimensioning-and-latch-off-function

器件型号:TPS24750EVM-546
主题中讨论的其他器件:TPS24750

大家好、

我有两个问题:

TPS24750 (闭锁):"数据表 、9.3.3 FLTb:"当 EN 被拉至低电平或 VCC 低于 UVLO 时、故障复位。"
 这是否意味着也可以通过简单断开输入电源来重新启动/复位闭锁版本?

2. Rsense 尺寸:"数据表,10.2.2.1.1第1步。 选择 RSENSE、RSET 和 Rimon"要实现高效率、RSENSE 中的功耗必须保持在最低水平。 2 μ A 的 RSENSE 在 mΩ 峰值电流限值为11A 时产生22mV 的电压、而在额定10A 电流下仅消耗200mW 的功率。 这表示功率损耗为0.17%。 "
 EVM 中的1W Rsens (R1)有什么特殊原因吗?  (安全裕度为5倍)关于功率、0.5W 电流感应电阻器应该足够了。

BR、

Josko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josko、
    将其移至负载开关论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、大家好、

    请参阅下面的我的回答。
    [1A]是的、锁存版本也可以通过输入电源循环复位、即输入电源的简单断开连接。

    [2A]额定功率越低、典型值为0.5W 就足够了。 由于 TPS24750是一款具有过载超时器件的断路器、因此可提供更高的额定功率感测电阻、方便用户使用各种过载级别和超时进行测试。 当然、这也需要对 CT 等组件进行小幅返工

    此致、
    Rakesh