This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在搜索 MOSFET 驱动器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589858/searching-for-mosfet-driver

我们正在寻找智能 MOSFET 驱动器。

 

驱动器应能够在48V 电压轨上驱动半桥。

在某些故障条件下、48V 电压轨可能具有100Vdc (再生模式下的电机反电动势)。

驱动器应能够承受100V 电压、但不一定能正常工作。

 

驱动器应能够以20kHz 的频率在半桥配置中驱动2个并联 MOSFET (IPT015N10N5A)。

 

一些驱动器具有 IGBT 去饱和故障检测功能。

我们需要一个用于 MOSFET 故障检测的类似功能。

 

具体而言、我们希望检测 MOSFET 中的"过流"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Laura

    感谢您查询 TI 的 MOSFET 驱动器系列。 我已要求我们的驱动器团队的一位应用工程师使用合适的 TI 器件来回复您的帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Laura、您好、我们没有一个具有这些保护功能的1/2电桥;但是、有一个参考设计提供了完整的解决方案。
    www.ti.com/.../tida-00281