This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:并联以获得额外的保持电流

Guru**** 2465680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569778/tps2660-paralleling-for-extra-hold-current

器件型号:TPS2660

我有一个应用可以真正使用24V x 3A。  能否 将2个 TPS2660x 器件并联以提高电流能力并大致共享负载电流?  或者、一个电流会占用所有电流和跳闸、从而将所有电流都转储到另一个也会跳闸的电流上吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    欢迎使用 e2e! 我将把这个话题转到适当的论坛,以便我们的 一位工程师能够尽快回答您的问题:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    是的、您可以将多个 TPS2660并联用于更高电流的应用。

    有关电子保险丝并联的更多信息、请参阅以下链接中的应用手册。  www.ti.com/.../slva836.pdf

    此致、

    Dilip