This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:最大 PWM 频率和封装选择

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590057/lm5113-maximum-pwm-frequency-and-package-choice

器件型号:LM5113

您好!

希望在参考设计中使用此器件、但无法确定支持的最大开关频率-数据表中显示"工作频率高达几 MHz"。

典型性能数据曲线(第8页的图4/5)似乎在5MHz 时停止。 这是器件支持的最大开关频率吗?

对于新设计使用哪种封装类型- WSCON (10)与 DSBGA (12)、还有什么建议?

提前感谢、

Eamon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eamon、您好!

    感谢您关注 LM5113器件。 我们的一位应用工程师已被指派为您的问题提供支持、您将很快看到响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eamon、您好!

    LM5113本身没有精确的频率限制、因为它取决于脉宽、传播延迟、匹配 和温度条件。

    通常、只要 考虑内部消耗和输出负载的正确热注意事项、您就应该能够在不产生功能边界的情况下使用频率高达10MHz 的器件。

    有几个应用已经使用这个频率超过13MHz 的部件。

    对于新设计、如果对应用实用、建议使用 DSBGA。 这会降低电路板的寄生电容并改善其热性能。

    DSBGA  还将提供 LM5113的更新版本、这是推荐的器件。 此功能不久将在 p/n LMG1205下提供

    此致、

    Alberto