This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS659118和 CSD87330Q3D -最低高侧输入电压?

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87330Q3D, TPS65911
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588393/tps65911-tps659118-and-csd87330q3d---minimum-high-side-input-voltage

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件:CSD87330Q3D66AK2G02EVMK2G

我正在使用66AK2G02进行设计、并将 EVMK2G 作为我的起点。 我对使用 TPS659118 PMIC 感兴趣、它与半桥 FET 块 CSD87330Q3D 一起使用以生成 K2G 的 CVDD。 我在这些器件上找到的所有文档都假设高侧 FET 的输入电压为12V。  我的问题是我没有12V 电压。 我有足够的3.3V 电压、而且总电流小于5V 的0.5安、我希望将其用于 PMIC 的 V5IN。  您能否提供有关如何将 TPS659372的 VDDCtrl 与3.3V 电源配合使用的任何指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debora、

    感谢您的发帖。 我们的专家今天下班了、周五是假期、我们将在周一回来接您。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debora、

    TPS65911可支持3V 至25V 的输入电压。 因此、您无需修改任何内容即可使该器件正常工作。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nastasha、

    感谢您的回答。 但我是否不必调整电感器的大小等? 您是否有任何显示如何重新计算组件的设计指南? 在这种情况下、是否仍然建议使用 CSD87330Q3D? 我提出这一问题是因为我在数据表或用户指南中找不到这种信息。

    此致、
    Debora
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debora、

    在这种情况下、您可能不必调整电感器的大小。 如果您的电感器大约为2.2uH、则有足够的裕度、足以使其正常工作。 用于确定电感器尺寸的计算如下所示:

    此外 、CSD87330Q3D 也应该可以。 我们有一个用于 TPS959110 OTP 的计算器、该计算器详细描述了如何选择外部组件、但它是 NDA 机密。  您是否有当地的 TI 销售联系人进行协调? 他们通常会设置 NDA 并提供 NDA 下的任何材料、如果您认为可以通过访问这些计算获得好处。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    纳斯塔莎