This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:DEN 禁用

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569887/tps23753a-den-disable

器件型号:TPS23753A

你(们)好

根据数据表 DEN 要求为3V 至5V 以禁用 POE 接口、当拉至24.9K 时、在 VDD=48V 时禁用 DEN 的电流是多少

在1.8mA 光耦合器输入电流下,我不 启用光耦输出至低电平并禁用 PoE 接口。 那么、禁用它所需的电流是多少

谢谢、致以诚挚的谢意

Karthik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    您是否询问在检测到低电平时如何根据流经上拉电阻的电流对上拉电阻器进行评级? 我建议查看以下应用手册的第3.5节。 这讨论了在输入适配器时、考虑该电路使 PSE 保持断开状态。 它还显示了拉电阻器的额定功率。

    www.ti.com/.../slva306a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,达尔文

    根据原理图、"adapter_EN"由光耦合器驱动。

    当24VPB (其他源)不可用时,将上拉"adapter_EN"(i=48/24.9K=>1.9mA)。 现在、当通过光耦合器进行"adapter_EN"下拉时、光耦合器集电极上需要多少电流才能禁用 POE (即 VCE=0.4)。

    根据光耦合器的 CTR、输出电流将随光耦合器的输入电流而变化。 目前、当我测量光耦合器输入24VPB 电流时、大约为1.8mA、以生成 VCE=4.1V。 因此 PoE 被禁用

    在同一输入端、当电流输入为1.6mA 时、它会生成6.6V、PoE 处于使能状态。

    那么、如何计算集电极电流以禁用 PoE