This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53635-Q1:最小输入电压

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570209/lm53635-q1-minimum-input-voltage

器件型号:LM53635-Q1

大家好、

我想将 LM53635MQRNLRQ1用于14V 至4.2V 1.8A 的应用。 没问题。

但是、在特定模式下、输入电压可能为4.70V、  输出电流为200mA。

LM53635是否能够处理此特定情况?

数据表给出了 VOUT = 3.3V、5V 或6V 但不是4.2V 时的纹波。

此外、在200mA 时、IC 似乎可以在 PFM 模式下切换、但同样取决于输入电压。

4.7V 时、IC 是否能够进入 PFM 模式?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在200mA 时、从4.7V 到4.2V 绝对不会出现任何问题。  LM53625和 LM53635在3.5A 时的最大压降为

    在温度范围内为0.6V。  由于电流在200mA 时要低得多、因此压降可能小于0.1V。  

     

    它能够在4.7V 时进入 PFM 模式、并且可以在 PFM 模式下切换。  PFM-PWM 的阈值恰好在200mA 左右、因此它可能处于任一模式。  如果您需要、可以通过将 FPWM 引脚驱动为高电平来强制它保持在 PWM 模式。

     

    Perry