This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关稳压器建议

Guru**** 2505255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570214/switching-regulator-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS62230

大家好、

我正在为以下情况寻找高效、低成本、小 PCB 面积的解决方案:

输入电压:5.15Vdc - 6Vdc

寄存器1:+3V3、最大0.35A、典型值0.20A
稳压器2:+1V8、最大0.35A、典型值0.20A
稳压器3:+1V5、最大0.35A、典型值0.225A
稳压器4:+1V0、最大电流为0.30A、典型值为0.15A

如果有任何建议、请感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低成本、小尺寸、高效率...请选择三个中的任意两个。 您在这方面的优先级是什么? 一般来说、小型低成本器件的效率较低。

    您可能需要使用在线 Webench 工具。  它将显示按尺寸、效率和 BOM 成本排名的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS62230系列是一个很好的起点、但我同意 John 的看法:您需要说最重要的是什么。

    此外、请将客户、卷、应用程序等置于上面的备注字段中、以帮助我们为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris、John:

    感谢您的起点。 忘记了笔记部分! 我开始查看 WEBENCH、得到了相同的建议、并将在该系列中领先。 感谢您的帮助!

    此致、
    Steve