This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 测试板的颜色混合

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590143/tests-board-for-color-mixing

我们尝试使用以下规格为 LED 板供电(恒定电流):
5通道(5种颜色)
每通道:
每 LED 3V、300mA
12个 LED 灯串
8串并联

我们希望能够调制每个通道上的强度、以便进行一些颜色混合。
您会推荐什么?

最棒的餐厅

N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    那么、您有5个灯串、每个灯串为36V @ 2.4A?   您需要使用什么输入电压和输入电压范围? 您更喜欢模拟或 PWM 调光来调节每个通道的强度吗? 请告诉我、我可以推荐一些东西。

    此致、

    克林特