This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:输出 C 和 D 上的噪声

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589568/ucc28950-noise-on-out-c-and-d

器件型号:UCC28950

大家好、

为同事发布。

问题概述:

在大约100KHz 时、OUT A 和 OUT B 始终占空比为50%。 但是、C 和 D 行并不总是占空比为50%。 在一个脉冲中、C 和/或 D 可能比下一个脉冲小得多或大得多。 一般情况下、E 和 F 也看起来很好。 我附上了一张比较每个波形的照片。

 

输出 A B

输出 C D

输出 E F

是否有什么想法会导致这种情况?

感谢您的帮助、

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nate、

    我将让 AE 来看看这个 E2E 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当同步开始工作时会发生此问题、我的意思是、一旦我有 E 和 F、就会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takey、

    团队提出的几个快速跟进问题:

    输出电压是如何变化的? 是否存在过大的纹波或压降?

    发生这种情况时、您是否接近最大负载?

    或者您是否接近电流限制?

    谢谢、
    不需要
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们没有纹波问题、 一旦同步开始、该问题就会在轻负载下发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takey

    如果您不使用 SYNC 函数并让 UCC28950在其内部振荡器上运行、那么信号是否没有问题?

    我认为首先要消除的是器件可能无法与外部同步信号正确同步。

    自由运行频率是多少?
    您在 SYNC 引脚上输入的同步频率是多少以及它的占空比是多少
    它的振幅是多少、上升和下降时间是多少(大约)
    您是否已将设备配置为“保存”? (RT 和 GND 之间的计时电阻器)

    此致
    Colin