This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406:LM3406闪烁

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590110/lm3406-lm3406-blinking

器件型号:LM3406

您好!

 我们为 OEM 客户的12W 太阳能街灯最终确定了 LM3406、在原型设计中、一切都是 O.K、现在我们转向500Pcs Pilot。在这个批次中、一些电路板(大约40%)正常工作、但其余电路板仍有问题。 问题是 LED 不连续亮起、只是每秒闪烁/闪烁一次。 可疑点是引脚12。 当我们使用 DIM 引脚进行 PWM 调光时、我们将此引脚保持断开状态。 当我们使用引脚12至+Vbat (12V)进行测试时 、LED 持续亮起几秒钟、而内置 C 变热并损坏。  

请帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    VIN 引脚为高阻抗、没有内部上拉/下拉电阻、因此不应悬空。 如果未使用、则应将其连接到 VIN。 如果它保持悬空、它将始终处于未知和变化的状态、这就是您看到闪烁的原因。

    我需要更多信息。 您能否告诉我您使用的输入电压和 LED 堆栈电压是多少? Q4、R21和另一个电阻器连接到我无法看到的东西时的电路到底是什么? 如果删除 Q4、是否有问题? 如果您能让我知道输入/输出、那么我就可以看到设计是否存在任何问题。 如果您可以提供、BOM 和布局也会很有帮助。

    此致、

    克林特