This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24123:#CE 引脚-这是否可用于暂停快速充电、以便读取电池电量?

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569342/bq24123-ce-pin---can-this-be-used-to-pause-fast-charge-for-battery-level-reading

器件型号:BQ24123

男士、

我将使用 bq24123实现2节锂离子充电器。 CE 引脚连接到微控制器 GPIO (STAT1和 STAT2也是如此)。

在其他充电器设计中、我们有一种策略、即暂停充电片刻、以便我们可以读取电池电压、从而估算充电阶段的电池百分比。 我想对该 IC 也这么做。

但是、数据表上的#CE 条目显示"a high->low transition resets all timers and fault conditions"-这意味着如果我尝试这样做、我会松开安全计时器关断。 会发生什么情况吗?

如果是、对于如何在充电过程中读取电池电量有任何建议(当然、也不会获得虚假的"120%电量"?)

另一个相关问题是、有人在回答(明天我的 EVM 到达时我会找到它、但为什么不预测?):数据表中的引脚 STAT1和 STAT2的开/关状态有点混乱。 关断状态期间的实际引脚行为是否拉至 GND、导通状态是否悬空/高阻抗?

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高电平到低电平转换将复位所有计时器和故障条件。 这意味着、如果在充电周期开始时设置10小时安全计时器、则在第3小时内发生 HI 至 LO 转换、安全计时器将在10小时内关闭、而不是从充电周期开始。

    OFF 表示开漏晶体管已关闭。 这意味着该引脚是 HiZ。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Jing Zou!

    在这种情况下、我不会弄糊涂#CE 引脚-可能会使其永久连接到 GND。

    作为替代方案、使用 MCU 将 TS 引脚驱动到"超出温度范围"、以便充电器"暂停"、从而允许 ADC 读取电池电平是否是一个好/实用的主意? 通常、250ms 足以让 R/C 电路稳定、从而提供良好的电压读数-我最初打算每2分钟左右命令一次此暂停-希望充电过程稍微中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用 TS 引脚来实现这一点。 如果您要监测电池温度、MCU 可以驱动与热敏电阻并联的 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好消息、谢谢。

    我们不会监测该产品的温度。 以下内容是否正确?

    -要使 TS 保持"看到有效温度":使用电阻桥使3.15电压的~50%来自 VTSB。
    -要暂停充电、使电池过冷、请使用 FET 来修改电桥、以使 VLSB 100%进入 TS。

    请确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bruno Saraiva"]-要使 TS "看到有效温度":使用电阻桥允许从 VTSB 获取3.15电压的~50%。

    正确。 具有两个10K 电阻器的电阻分压器工作正常。

    [引用用户="Bruno Saraiva"]-要暂停充电、使电池过冷、请使用 FET 来修改电桥、使 VLSB 100%进入 TS。[/引用]

    这可以正常工作、但比替代方法更复杂:只需将 TS 下拉至 VSS、充电将暂停。