This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53600-Q1:LM53600-Q1 Vout 超出列出的范围

Guru**** 2397565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570165/lm53600-q1-lm53600-q1-vout-outside-of-the-listed-range

器件型号:LM53600-Q1

您好、我们的客户考虑使用 LM53600-Q1。 输出电压为3.1V。 它们的状态超出列出的范围。
您可以为我们提供支持吗?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    LM53600-Q1能够输出3.1V 电压。  但是、在该输出电压下还有其他运行限制:

    当 偏置引脚被连接至 一个大于3.2V 的电源时、 偏置引脚为 LM53600的内部电路供电。  当偏置引脚被连接至一个小于3.2V 的电源时、输入电压为 LM53600的内部电路供电。  当输出电压连接到偏置引脚并为内部电路供电时、IQ 性能会得到优化、如数据表中所述。  如果您的客户有一个高于3.3V 的附加电源轨、此电源也可用于为偏置引脚供电、以优化 IQ 性能。  

    2.您的客户的输入电压工作范围是多少?  当 输入电压达到大约19V 至20V 时、LM53600的最短导通时间将成为一个限制。 当输入电压增加到21V 以上时、LM53600会实现频率折返、并且最短导通时间将不再是限制。

    此致、

    Katelyn